Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile per valvole, pneumatici

I prodotti più popolari nella categoria Utensile per valvole, pneumatici

Smonta valvole per pneumatici professionale

Lo smonta valvole per pneumatici è un attrezzo che, come dice la stessa parola, serve a smontare le valvole delle ruote. Ci si riferisce ad un dettaglio molto importante per le ruote dei veicoli. Infatti non tutti sanno che gli pneumatici contengono delle valvole. Anzi queste in genere non vengono notate in maniera comune. Però può capitare che si sia costretti a fare i conti con una foratura e quindi con una sostituzione della gomma. In questo momento ci si accorge di quanto possano essere utili le valvole e lo smonta valvole dello pneumatico. Ma che cos'è questo attrezzo smonta valvole per pneumatici? Di che cosa stiamo parlando esattamente? Spesso molti non si rendono conto che la ruota per un veicolo svolge un ruolo fondamentale. Alcuni sono convinti che la manutenzione della propria automobile debba limitarsi soltanto ad una revisione in officina. Ma ci sono altri fattori che vanno tenuti in considerazione e che, anche se non dipendono da chi usa l'auto, possono comunque influenzare l'integrità del veicolo. La ruota è uno di questi dettagli di cui ci si deve preoccupare assolutamente, anche perché rappresenta proprio l'elemento di contatto tra il veicolo e il terreno.

Parlando di ruote non si può fare a meno di parlare di valvole degli pneumatici. Una valvola di questo tipo è composta da tre parti. La prima è costituita da un corpo in gomma o in metallo. La seconda è rappresentata da un tubo metallico che ha una filettatura interna e la terza è un dado, che ha anche la funzione di impedire che possano entrare corpi estranei all'interno della ruota. Esiste una profonda relazione tra la sicurezza e gli pneumatici e in questo senso è importante rendersi conto che le valvole sono sottoposte ad un grande sforzo costantemente. Quindi una chiave per le valvole degli pneumatici fa parte di quegli attrezzi per gommisti che non dovrebbero mai mancare in un'officina meccanica. Con il leva valvole degli pneumatici si ha a disposizione un vero e proprio svitavalvole che si configura come un utensile per la rimozione degli inserti della valvola. Infatti a volte è necessario intervenire, perché la valvola è anche l'elemento che mantiene la pressione dell'aria all'interno della gomma. Se una di queste valvole è difettosa o rotta, l'aria tende ad uscire e quindi la ruota subisce una perdita di pressione. Non si deve dimenticare che un set sbilanciato di pneumatici per quanto riguarda la pressione può essere molto pericoloso per la sicurezza di chi guida e per i passeggeri. Ecco perché bisogna sempre tenere a portata di mano un utensile avvita e svita meccanismi per valvole, in modo da avere a disposizione anche eventualmente una leva per inserimento di una valvola in plastica per tutte le occorrenze.