Copriwater: sedili e tavolette per wc
Il copriwater è la classica tavoletta per wc, ovvero si tratta del coperchio per water. La tavoletta per water, abbassandola e alzandola più volte nel corso della giornata, può capitare che si rompa e quindi deve essere sostituita. Inoltre può diventare anche un elemento estetico, che serve a spezzare la monotonia dei colori del bagno. È un altro caso in cui il sedile per water si può sostituire in modo da rinnovare i sanitari per abitazione. Ma come fare a scegliere il copriwater in maniera più adeguata? I professionisti che si rivolgono ad un fornitore di qualità come Würth, sicuramente si ritrovano ad avere a disposizione molti prodotti in modo da scegliere il sedile per wc corrispondente ai propri gusti ed alle proprie necessità. È da dire comunque che esiste anche un tipo di tavoletta wc universale, che può rappresentare un'ottima soluzione che si adatta a numerose circostanze.
Ma quali sono i materiali migliori per un copriwater? Le tavolette per wc, di cui un esempio significativo è il sedile del vaso Citterio GEB, possono essere realizzate in materiali molto disparati. La scelta del materiale sembrerebbe qualcosa di poco conto. In realtà è molto importante, perché determina la qualità, la durata nel tempo e può essere più o meno facile da pulire. I coprisedili per wc possono essere realizzati in plastica oppure possono avere soltanto alcuni elementi di questo materiale, come il sedile D-Code con coperchio e cerniere in plastica DUR. La plastica è un materiale leggero e di solito viene utilizzata per le soluzioni universali e viene scelta da coloro che cercano di trovare l'accessorio più conveniente. Poi c'è l'MDF, che significa Medium Density Fiberboard. Si tratta di un materiale costituito da fibre di legno agglomerate che durano nel tempo. Sono copriwater più pesanti, ma anche più solidi.
Se si cerca una soluzione più lucida e più facile da pulire, si può scegliere il poliestere. Oppure, per esempio, c'è la seduta per water in un materiale particolare. Si tratta del legno, trattato contro l'umidità e verniciato. Poi c'è il materiale termoindurente, che è antibatterico e resistente anche ai raggi ultravioletti e agli urti. Questo materiale ha un aspetto lucido. Quando si tratta di scegliere il coprivaso per bagno, si possono fare scelte davvero molto soggettive anche per quanto riguarda le cerniere o caratteristiche aggiuntive, come la chiusura rallentata, lo sgancio rapido o il riduttore per bambini, da utilizzare nella quotidianità.