Welcome to Würth Italy For trade customers only

I nuovi kit rinnovo plastica auto

kit ravviva plastiche auto

KIT RAVVIVA PLASTICHE AUTO

con un effetto ravvivante alto, medio oppure specifico per le guarnizioni

Scopri di più
kit colorazione plastiche auto

KIT PER LA COLORAZIONE DELLE PLASTICHE AUTO

tramite un prodotto a base acquosa che una volta asciutto è irremovibile

Scopri di più
kit stuccatura e goffratura plastiche auto

KIT PER STUCCATURA E RIPRISTINO GOFFRATURA DELLA PLASTICA AUTO

utilizzato soprattutto sui paraurti

Scopri di più
kit ravviva plastiche auto

Le plastiche dell'auto vengono aggredite continuamente dagli agenti chimici e dalla luce del sole. In particolare, sono le plastiche nere dei paraurti e le guarnizioni che risentono maggiormente dei raggi UV non solo opacizzandosi, ma anche screpolandosi. Quando si vuole ripristinare la lucentezza di questi componenti è opportuno affidarsi ad esperti che utilizzino specifici prodotti per rinnovare la plastica dell'auto, come quelli contenuti nei nostri nuovi kit che permettono ai carrozzieri di effettuare operazioni di rinnovamento delle plastiche auto, moto, scooter e tutti i veicoli.

Le parti in plastica dell'auto da poter ravvivare e rinnovare con i kit

La plastica viene utilizzata in diverse componenti di un'auto: dal paraurti esterno al cruscotto interno. Con il passare del tempo si può avvertire la necessità di intervenire con prodotti che consentano di ravvivare le parti in plastica dell'auto. Questi prodotti sono realizzati per ottenere risultati ottimali, ma vanno applicati ovviamente con azioni adeguate, alle volte utilizzando degli attrezzi specifici.

Si può parlare di prodotti rinnova plastiche dell'auto esterne o interne a seconda della zona del veicolo su cui intervenire. Anche per questa distinzione possono essere differenti i prodotti da utilizzare: i prodotti per paraurti in plastica hanno delle caratteristiche diverse da quelli che consentono di rinnovare la lucentezza del volante. Per rigenerare il paraurti nero si necessita di un apposito prodotto pensato per resistere alla luce solare e agli agenti atmosferici come la pioggia, ma alle volte è necessario intervenire anche con operazioni di stuccatura e goffratura, per rimuovere segni e tagli.

Un discorso diverso va fatto per gli interni. Rigenerare la plastica del cruscotto o del volante dovrebbe essere un'operazione semplice, in quanto si suppone che siano parti soggette più che altro all'opacizzazione causata dall'inesorabile passare del tempo e dagli effetti della luce del sole che entra dal parabrezza. Tramite le giuste operazioni e utilizzando i corretti prodotti si può fare in modo che le plastiche di un'auto tornino a splendere.

Plastica specchietto retrovisore

Kit per lucidare le plastiche dell'auto

kit per lucidare plastiche auto

Le operazioni che consentono di lucidare le parti in plastica di un'auto e ravvivare le parti in gomma vanno effettuate utilizzando prodotti adatti. Con il tempo si avverte la necessità di pulire e idratare le gomme e le guarnizioni interne: va utilizzato quindi un prodotto specifico che donerà una satinatura alla gomma e che aiuterà a proteggerla dagli agenti atmosferici.

Una tipica situazione è quella di ritrovarsi con una plastica che, dopo essere stata pulita, presenta una leggera opacità; sono comuni, infatti, i casi in cui si deve lucidare la plastica nera opacizzata. L'utilizzo di un prodotto idoneo, come un protettivo di materie plastiche, consente di proteggere e riportare la plastica nera dell'auto al suo aspetto semilucido originale e perfettamente integrato alle altre parti del veicolo. L'abbinamento del protettivo al tampone permette di distendere il prodotto in modo uniforme. Concluso il ravvivamento della plastica si può pulire con un panno eventuali residui.

Nel caso di una plastica particolarmente rovinata, si va a usare un cura vinile e un tampone per stenderlo su tutta la superficie. Questo darà un effetto molto più brillante e lucido rispetto ai classici prodotti che servono a satinare la plastica: le conferisce un ravvivamento più evidente. Basta quindi stendere il prodotto sulla superficie e poi procedere con un'operazione di pulizia su cui si è agito. L'effetto è ben visibile.

Per il prezzo effettua il login

Kit per rinnovare la plastica sbiadita delle auto

kit ravviva plastiche auto

In una situazione in cui il sole ha logorato la plastica in maniera evidente, i classici prodotti per ravvivare la plastica sbiadita non sarebbero in grado di garantire un effetto duraturo. Va prevista quindi una ricolorazione tramite un colorante per materie plastiche, come può esserlo il colore per paraurti o una vernice spray apposita per plastiche auto.

Come prima cosa va lavata la parte su cui intervenire per rimuovere eventuali impurità e residui di altri prodotti, sgrassando in maniera opportuna la superficie. Si va poi a utilizzare un prodotto in grado di opacizzare la superficie da trattare tramite una spugna: garantirà al colorante di aderire in maniera perfetta e duratura. Fatta questa operazione si può rimuovere sporco e grasso tramite l'utilizzo di un panno delicato e di un antisilicone a base acquosa.

Con il kit in dotazione è sufficiente aprire il tubetto di colorante per materiali plastici nero o grigio, versare una piccola quantità di prodotto sulla spugna e quindi stenderlo sulla superficie da trattare. Una volta concluso il procedimento, si avvertirà come si sia stati in grado di rinnovare le plastiche auto sbiadite e scolorite, riportando alla lucentezza il colore.

Per il prezzo effettua il login

Kit per stuccare la plastica della carrozzeria

kit ravviva plastiche auto

Con il sole le plastiche delle auto attirano la luce e tendono a sbiadire. Alle volte però ci sono anche piccoli segni e parti rovinate da trattare. Per affrontare al meglio questi problemi è opportuno utilizzare il nostro kit di stuccatura e ripristino della goffratura della plastica auto, utilizzando lo stucco per la plastica della carrozzeria

Tra le prime cose da fare si deve levigare la parte con un abrasivo per rimuovere i trucioli presenti e riportare in piano la superficie. Con un panno delicato si va prima a pulire la parte da ripristinare e quindi si utilizza lo stucco da carrozziere per plastica VAKU 50, che non necessita di Primer e pretrattamenti, in grado di aderire a qualsiasi tipo di plastica

Un intervento che capita di frequente è quello di intervenire sui paraurti in plastica che hanno dei segni. Lo stucco per la plastica dei paraurti Würth va miscelato con il proprio induritore e quindi spatolato opportunamente sulla parte da stuccare. Una volta che lo stucco per paraurti è asciutto si può iniziare a levigare la parte. Si consiglia anche di mascherare le aree limitrofe della carrozzeria per evitare di rovinare la parte verniciata. Come usare il prodotto? Si procede attraverso un'operazione di abrasione per levigare lo stucco, quindi si può adoperare un prodotto goffrante per plastiche e terminare le operazioni di ripristino. Se usato nella maniera corretta, il risultato sarà impeccabile

Per il prezzo effettua il login